Prednosti ventilacionog sistema u tvom domu
Sigurnosne prednosti bolje ventilacije
Jesu li ti poznate sve opasnosti loše ventilacije u tvom domu? Dobar ventilacioni sistem može te zaštititi od raznih uticaja na tvoje mentalno ili fizičko zdravlje.
Pet skrivenih opasnosti koje možeš spriječiti ventilacionim sistemom
Postoje brojni razlozi zašto ventilacioni sistem pogoduje tvom domu. Odgovarajući sistem može tebe i tvoju porodicu zaštititi od tih skrivenih rizika.
1. Trovanje ugljen monoksidom
Ugljen monoksid (CO) otrovan je plin koji ti može naštetiti ako ga udahneš. CO ispuštaju sistemi koji izgaraju plin, drvo, ulje ili ugalj. Nema boju ni miris, zbog čega ga je teško prepoznati. Ventilacija je ključna za osiguravanje zraka bez CO-a.
Simptomi trovanja ugljen monoksidom uključuju glavobolje, vrtoglavicu, mučninu, zbunjenost, bol u prsima i mišićima te otežano disanje. Ako misliš da imaš trovanje CO-om, odmah prestani koristiti uređaj. Otvori prozore, izađi na svjež zrak i potraži hitnu medicinsku pomoć.
2. Mentalne i fizičke bolesti
Gotovo 90 % svojeg vremena provodimo u unutrašnjosti, zbog čega je kvaliteta zraka ključna za naše fizičko i mentalno zdravlje. Loša ventilacija uzrokuje umor te može smanjiti našu efikasnost i koncentraciju. Brojni ljudi prozračuju prostorije tokom dana, ali noću – posebno zimi – zatvaraju prozore te se bude umorni ili s glavoboljom. Mehanički ventilacioni sistem rješenje je toga problema.
3. Vrući i vlažni uslovi
Toplota i vlaga nastaju kada puno ljudi radi u jednom prostoru. To se posebno odnosi na ljeto, kada tvoja kućna kancelarija može biti prevruća i zagušljiva. Time nastaje nelagoda, koja vodi do umora i smanjenja produktivnosti. Odgovarajuća ventilacija rezultira boljim kognitivnim funkcijama. Ventilacioni sistem može poboljšati tvoju koncentraciju i tako ti pomoći da se suočiš s izazovima životne i radne svakodnevice.
4. Pljesnive i trule površine
Izloženost plijesni može se negativno odraziti na zdravlje. Osobe s imunološkim ili drugim tegobama podložnije su tomu uticaju. Crna plijesan – koja se ponekad naziva i otrovna plijesan – ubraja se među najštetnije te može izazvati ozbiljne zdravstvene probleme jer ispušta mikotoksine. Istraživanja pokazuju da su mikotoksini povezani s ozbiljnim zdravstvenim problemima kod osoba koje žive u kontaminiranim zgradama.
Simptomi trovanja plijesni uključuju bolove, glavobolje, gubitak pamćenja, curenje iz nosa i otežano disanje. Ventilacija ti pomaže smanjiti rizik. Održava nivoe vlage niskima sa slobodnijim protokom zraka. Također, rizik plijesni možeš umanjiti otklanjanjem curenja.
Klima u kojoj živiš odredit će jesu li bolja opcija otvoreni prozori ili mehanička ventilacija zraka. U blagim, zagušljivim klimama, klima-uređaj će biti tvoja slamka spasa. Ako je vlaga visoka, svi ukućani osjećat će se neugodno. Otvaranjem prozora u dom se pušta veća količina vlage, koja također može oštetiti drvene obloge ili podove.
5. Loša kvaliteta zraka zbog nedovoljne ventilacije
Osjećaš li se često umorno i bezvoljno kada si kod kuće? Patiš li često od umora ili glavobolja ili smatraš da je unutrašnjost tvog doma zagušljiva? Jednostavno bi rješenje mogla predstavljati bolja ventilacija.
Prosječni savremeni dom toliko je dobro izolovan da zrak ne ulazi kroz otvore ni pukotine, kao što je slučaj sa starijim zgradama. Iako je izolacija odlična za uštedu energije, važno je da zgrada bude dobro ventilirana.
Svakodnevnim aktivnostima, kao što su kuhanje ili tuširanje, stvara se vlaga. Biljke, životinje i jednostavno disanje doprinose zagađenju zraka unutar doma. Nedostatak ventilacije dovodi do visoke vlažnosti i ugljičnog dioksida, što dovodi do problema kao što su kašalj, glavobolje, umor, hronične prehlade, dehidracija, astma i alergije.
Fabrike i izduvni gasovi vozila također proizvode velike količine CO2 i drugih štetnih tvari u zraku. Međutim, taj je zrak čišći od unutrašnjeg zraka. Zagađenje unutrašnjeg zraka uzrokuju sredstva za čišćenje, boje, mirisi, namještaj i tkanine. Pročistač zraka osigurava uklanjanje nezdravih tvari poput sitne prašine, polena i plijesni.
Dobra ventilacija u tvom domu koristi tvom zdravlju.
Spriječi tih pet skrivenih opasnosti i otkrij naše Daikin ventilacione sisteme.