Skip to main content

Saznaj u ovom blogu

Toplotna pumpa vrlo je efikasna i niskougljična tehnologija. Koristi izvore obnovljive energije za grijanje, sanitarnu toplu vodu i hlađenje. Energiju otpuštaju priključena grijaća tijela, kao što su radijatori, podno grijanje, konvektori toplotne pumpe i sistem sanitarne tople vode.

U ovom članku analizirat ćemo kako priključci na toplotne pumpe osiguravaju optimalnu temperaturu.

Toplotna pumpa može se povezati sa grijaćim tijelima kao i tradicionalni kotao na fosilna goriva. Razlika je u tome kako stvara toplinu, a ne kako je distribuira.

Umjesto da sagorijeva fosilno gorivo za stvaranje topline, toplotna pumpa apsorbira toplinu iz obnovljivih izvora – zraka, zemlje ili vode – i koristi proces isparavanja i kondenzacije rashladnog sredstva. Rezultat je efikasniji, čišći način grijanja.

Kombinacija toplotne pumpe i radijatora

Postoje dvije vrste radijatora: visokotemperaturni i niskotemperaturni.

Visokotemperaturni radijatori najčešće su ugrađeni u starijim objektima. Voda se u njima zagrijava na temperaturu između 60 i 70 °C.

Visokotemperaturni radijator možeš upotrebljavati u kombinaciji s visokotemperaturnom toplotnom pumpom ili hibridnom toplotnom pumpom, koja kombinuje toplotnu pumpu i kondenzacijski plinski kotao. Ovo hibridno rješenje automatski pojačava sistem prema potrebi kako bi se maksimizirala efikasnost uz istovremeno postizanje viših temperatura.

Danas postoje brojne visokotemperaturne i srednjetemperaturne toplotne pumpe koje osiguravaju protok vode iznad 60 °C. Idealne su za priključivanje na postojeći sistem cjevovoda i starije sisteme grijanja. Toplotne pumpe također savršeno funkcionišu u kombinaciji sa niskotemperaturnim radijatorima, koji se najčešće nalaze u novijim domovima. U oba slučaja rashladno sredstvo kruži kroz izmjenjivač topline, čime se toplina prenosi na vodu. Zatim protječe kroz cijevi do radijatora.

Toplotna pumpa s podnim grijanjem

Toplotna pumpa koja se kombinuje s vodenim podnim grijanjem može biti izvrstan način zagrijavanja doma. Toplotne pumpe su najefikasnije na niskim temperaturama, a podno grijanje radi na mnogo nižim temperaturama od radijatora. Podno grijanje je također energetski efikasno i udobno.

Vodeno podno grijanje posebno je kompatibilno sa toplotnom pumpom. Zahtijeva minimalnu energiju i može se napajati uglavnom iz obnovljivih izvora.

Konvektori toplotne pumpe

Drugu opciju predstavlja konvektor toplotne pumpe (HPC), poznat i kao „ventilokonvektor”. Sličan je radijatoru jer oba koriste konvekciju za grijanje prostorije, ali je proces mnogo brži jer se iza njega nalazi ventilator koji ubrzava ciklus grijanja. Na taj način može osigurati istu temperaturu u prostoriji kao i tradicionalni radijator uz niže temperature vode, čime osigurava uštedu energije.

Konvektor toplotne pumpe kompatibilan je sa podnim cijevima i radijatorima u instalaciji sa više zona, a također može zamijeniti zastarjele radijatore kada se kombinuje s niskotemperaturnim toplotnim pumpama. Osigurava veće kapacitete od niskotemperaturne toplotne pumpe za najviši stepen efikasnosti.

Odabir odgovarajućeg priključka za toplotnu pumpu

Na kraju, odabir najboljih grijaćih tijela za kombinaciju s toplotnom pumpom ovisit će o tvojoj nekretnini, budžetu i potrebama. Kakve god potrebe imaš, postoji grijaće tijelo koje ih može ispuniti.

Uvijek preporučujemo da o opcijama porazgovaraš s instalaterom, za odgovarajuća grijaća tijela također. Tako ćeš sa sigurnošću znati da ćeš odabrati pravo rješenje za svoj dom.

Sljedeći